990-5910G-025

Wyłączanie systemu UPS w trybie pracy z obejściem serwisowym

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Zaznacz opcję Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
  2. Ogólna procedura wyłączania dla systemu UPS z urządzeniem rozłączającym zewnętrznego obejścia serwisowego MBB:
    UWAGA: Poniżej przedstawiono rodzajowe procedury wyłączania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
    1. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    2. Zamknij urządzenie rozłączające obejścia serwisowego MBB.
    3. Otwórz urządzenie rozłączające izolację systemu SIB (jeśli występuje).
    4. Otwórz urządzenie rozłączające wyjście jednostki UOB.
    5. Wybierz Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony lub naciśnij przycisk WYŁ. (przytrzymaj przez pięć sekund) w sekcji kontrolnej.
    6. Otwórz urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB (jeśli występuje).
    7. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
    8. Otwórz urządzenie rozłączające wejście jednostki (UIB).
    9. Powtórz kroki od d do h dla innych zasilaczy UPS w układzie równoległym.
  3. Ogólna procedura wyłączania dla systemu UPS używającego wewnętrznego serwisowego urządzenia rozłączającego IMB (brak MBB):
    UWAGA: Poniżej przedstawiono rodzajowe procedury wyłączania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
    1. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    2. Zamknij wewnętrzne serwisowe urządzenie rozłączające (IMB).
    3. Otwórz urządzenia rozłączające baterię.
    4. Powtórz krok c dla innego zasilacza UPS w uproszczonym układzie równoległym 1+1.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.