990-5910G-025

Uruchamianie systemu UPS w trybie pracy obejścia serwisowego

UWAGA: Urządzenie rozłączające może być używane tylko wtedy, gdy świeci się odpowiednia lampka kontrolna urządzenia rozłączającego.
  1. Jeśli jest otwarte, zamknij wejściowe urządzenie rozłączające jednostki (UIB).
    Wyświetlacz włącza się. Sekwencja ponownego uruchamiania trwa około 3 minut.
  2. Zaznacz opcje Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom system UPS lub Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Uruchom zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
  3. Ogólna procedura rozruchu dla systemu UPS z urządzeniem rozłączającym zewnętrznego obejścia serwisowego MBB:
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury uruchamiania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
    1. Jeśli jest otwarte, zamknij wejściowe urządzenie rozłączające jednostki (UIB).
    2. Zamknij urządzenie rozłączające wejście przełącznika statycznego SSIB (jeśli występuje).
    3. Zamknij urządzenia rozłączające baterię.
    4. Jeśli to możliwe, wybierz opcje Sterowanie > Tryb pracy > Przejdź w tryb obejścia.
    5. Zamknij urządzenie rozłączające wyjście jednostki (UOB).
    6. Powtórz kroki od a do e dla innych zasilaczy UPS w układzie równoległym.
    7. Zamknij urządzenie rozłączające izolację systemu SIB (jeśli występuje).
    8. Otwórz urządzenie rozłączające obejścia serwisowego MBB.
    9. Wybierz opcje Sterowanie > Falownik > Falownik włączony lub naciśnij przycisk WŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) w sekcji kontrolnej.
  4. Ogólna procedura rozruchu dla systemu UPS używającego wewnętrznego serwisowego urządzenia rozłączającego IMB (brak MBB):
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury uruchamiania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
    1. Jeśli jest otwarte, zamknij wejściowe urządzenie rozłączające jednostki (UIB).
    2. Zamknij urządzenia rozłączające baterię.
    3. Powtórz kroki a i b dla innego zasilacza UPS w uproszczonym układzie równoległym 1+1.
    4. Otwórz wewnętrzne serwisowe urządzenie rozłączające (IMB).
    5. Wybierz opcje Sterowanie > Falownik > Falownik włączony lub naciśnij przycisk WŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) w sekcji kontrolnej.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.