990-5910G-031

Konfigurera högeffektivitetsläge

  1. Tryck på Konfiguration > Högeffektivitet.
  2. Välj Högeffektivitetsläge: Inaktivera, ECO-läge eller eConversion.
    OBS: Kontakta Schneider Electric för att aktivera ECO-läge.
  3. Välj eConversion harmonics-kompensator, om tillämpligt.
  4. Välj Högeffektivitetsschema: Aktiv enligt schema, Alltid aktiv eller Aldrig aktiv.
    1. För Aktiv enligt schema, tryck på Schema och ställ in samt aktivera schemat enligt dina preferenser.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.