990-5910G-031

Konfigurera frånkopplingsenheterna

OBS: Konfigurationen är obligatorisk för korrekt UPS-drift.
  1. Tryck på Konfiguration > Brytare.
  2. Tryck på de olika frånkopplingsenheterna i mimic-diagrammet för att konfigurera vilka frånkopplingsenheter som förekommer i UPS-systemet. Rutor med en betyder att frånkopplingsenheten finns i systemet, en tom ruta betyder att frånkopplingsenheten inte finns i systemet, en gråtonad ruta betyder att frånkopplingsenheten är konfigurerad automatiskt i UPS-systemet.
    OBS: UPS-enheten kan övervaka upp till två batterifrånkopplingsenheter i en standardbatterilösning. UPS-enheten kan övervaka upp till fyra batterifrånkopplingsenheter i en lösning med modulärt batteri – detta konfigureras automatiskt av UPS-enheten. Mimic-diagrammet visar endast en batterifrånkopplingsenhet (BB) även om fler batterifrånkopplingsenheter har anslutits och konfigurerats för övervakning. Om en eller fler av de övervakade batterifrånkopplingsenheterna är i det slutna läget visas BB på mimic-diagrammet som sluten. Om samtliga batterifrånkopplingsenheter är i det öppna läget visas BB på mimic-diagrammet som öppen.
  3. Tryck på OK för att spara dina inställningar.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.