990-5910G-031

Isolera en single UPS i parallellsystemet

Använd den här proceduren för att stänga av en UPS i ett parallellsystem som är i drift.

OBS: Innan denna procedur påbörjas, se till att de återstående UPS-enheterna kan leverera lasten.
OBS: Använd endast en frånkopplingsenhet när den tillhörande indikatorlampan för frånkopplingsenheten är tänd.
  1. På den här UPS-enheten, tryck på Kontroll > Guidade sekvenser > Stänga en UPS i ett parallellsystem, och följ stegen som visas på skärmen.
  2. Generellt avstängningsförfarande:
    OBS: Följande är generella avstängningsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
    1. På den här UPS:en, välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare av eller tryck på knappen Växelriktare AV (håll intryckt i fem sekunder) på systemstyrenheten.
    2. Öppna frånkopplingsenheten för enhetens utgång UOB, för den här UPS:en.
    3. Öppna frånkopplingsenheten för den statiska omkopplarens ingång SSIB (om sådan finns), för den här UPS-enheten.
    4. Öppna batterifrånkopplingsenheten(-erna) för denna UPS.
    5. Öppna frånkopplingsenheten för enhetens ingång UIB för denna UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.