990-5910G-032

กำหนดค่าการแบ่งโหลด

การแบ่งโหลดช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของโหลดที่ UPS ต้องรองรับเมื่อใช้งานแบตเตอรี่ เมื่อเปิดใช้งานการแบ่งโหลด โหลดที่วิกฤตน้อยกว่าสามารถแบ่งได้ผ่านสัญญาณจากรีเลย์เอาต์พุตที่เปิดใช้งานระหว่างการคายประจุของแบตเตอรี่ โหลดที่วิกฤตน้อยกว่าสามารถรองรับได้อีกครั้งเมื่อแบตเตอรี่กำลังชาร์จใหม่และสัญญาณรีเลย์เอาท์พุตถูกปิดใช้งาน

  1. กำหนดค่าเอาต์พุตรีเลย์อย่างน้อยหนึ่งตัวสำหรับการแบ่งโหลด โปรดดูรายละเอียดที่ กำหนดค่าเอาต์พุตรีเลย์
  2. แตะการกำหนดค่า > การแบ่งโหลด
  3. เลือกเปิดใช้งานการแบ่งโหลด
  4. ตั้งค่าเปิดใช้งานรีเลย์เอาท์พุตที่สถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (%) ไปที่สถานะการชาร์จแบตเตอรี่ที่ต้องเปิดใช้งานรีเลย์เอาท์พุตการแบ่งโหลดในขณะที่แบตเตอรี่กำลังคายประจุ
  5. ตั้งค่าปิดใช้งานรีเลย์เอาท์พุตที่สถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (%) ไปที่สถานะการชาร์จแบตเตอรี่ที่ต้องปิดใช้งานรีเลย์เอาท์พุตการแบ่งโหลดในขณะที่แบตเตอรี่กำลังชาร์จ การตั้งค่านี้เป็น 0 จะหมายถึงการปิดการทำงานรีเลย์เอาท์พุตการแบ่งโหลดทันทีเมื่อ UPS ไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่อีกต่อไปและเริ่มการชาร์จแบตเตอรี่แล้ว
  6. ตั้งค่าความล่าช้าในการปิดใช้งานรีเลย์เอาต์พุต (นาที) ไปจนถึงการหน่วงเวลาเป็นนาทีก่อนที่รีเลย์เอาต์พุตการแบ่งโหลดจะถูกปิดใช้งาน การตั้งค่านี้เป็น 0 จะหมายถึงการปิดใช้งานการแบ่งโหลดทันทีเมื่อสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ถึงเกณฑ์การปิดใช้งานที่กำหนดค่าไว้
  7. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
    ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นหากไม่มีการกำหนดค่ารีเลย์เอาต์พุตสำหรับการแบ่งโหลด ดู กำหนดค่าเอาต์พุตรีเลย์ เพื่อกำหนดค่าการแบ่งโหลดสำหรับเอาต์พุตรีเลย์
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.