990-5910G-032

กำหนดค่าอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ

หมายเหตูู: การกำหนดค่านั้นจำเป็นสำหรับการทำงานของ UPS ที่ถูกต้อง
  1. แตะ การกำหนดค่า > เบรกเกอร์
  2. แตะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันในแผนภาพจำลองเพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่มีอยู่ในระบบ UPS ช่องสี่เหลี่ยมที่มี หมายถึงมีอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออยู่ ช่องสี่เหลี่ยมว่างหมายถึงไม่มีอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ช่องสี่เหลี่ยมสีเทาหมายถึงอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อได้รับการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติในระบบ UPS
    หมายเหตูู: UPS สามารถเฝ้าตรวจสอบอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ได้สูงสุดสองตัวในโซลูชันแบตเตอรี่มาตรฐาน UPS สามารถเฝ้าตรวจสอบอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ได้สูงสุดสี่ตัวในโซลูชันแบตเตอรี่ชนิดโมดูล ซึ่ง UPS จะกำหนดค่าโดยอัตโนมัติ แผนภาพจำลองจะแสดงอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ BB เพียงหนึ่งตัว แม้ว่าอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่จะถูกเชื่อมต่อและกำหนดค่าเพื่อเฝ้าตรวจสอบก็ตาม หากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นปิด หากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบทุกตัวอยู่ในตำแหน่งเปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นเปิด
  3. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.