990-5910G-032

แยก UPS เครื่องเดียวในระบบขนาน

ใช้ขั้นตอนนี้ในการปิดเครื่อง UPS หนึ่งตัวในระบบขนานที่กำลังใช้งานอยู่

หมายเหตูู: ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามกระบวนการนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบ UPS ที่เหลือสามารถจ่ายโหลดได้เพียงพอ
หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องสว่างขึ้นเท่านั้น
  1. ใน UPS นี้ แตะ ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิด UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
  2. ขั้นตอนการปิดเครื่องทั่วไป:
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
    1. ใน UPS นี้ เลือกการควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ส่วนควบคุมระดับระบบ
    2. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหน่วยเอาท์พุต UOB สำหรับ UPS นี้
    3. ปิด SSIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่่อสแตติกสวิตซ์ขาเข้า (ถ้ามี) สำหรับ UPS นี้
    4. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำหรับ UPS นี้
    5. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออินพุตหน่วย UIB สำหรับ UPS นี้
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.