990-5910G-032

ภาพรวมของอินเทอร์เฟสผู้ใช้

จอแสดงผล

ภาพรวมของหน้าจอหลัก

  1. ปุ่มหน้าหลัก - แตะที่นี่บนหน้าจอใดๆ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

  2. ปุ่มเมนูหลัก - แตะที่นี่เพื่อเข้าสู่เมนู

  3. ปุ่มแผนภาพจำลอง - แตะที่นี่เพื่อเข้าถึงแผนภาพจำลอง

  4. สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน - แตะที่นี่เพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน

คุณสามารถแตะที่ช่องเอาต์พุตหรือแบตเตอรี่บนหน้าจอหลัก เพื่อไปยังหน้าการวัดโดยละเอียดได้โดยตรง

เมนูหลัก


แตะปุ่มเมนูหลักบนหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่เมนู

แผนภาพจำลอง

แผนภาพจำลองจะปรับให้เข้ากับการกำหนดค่าระบบของคุณ แผนภาพจำลองที่แสดงที่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

สายไฟสีเขียว (สีเทาในภาพประกอบ) ในแผนภาพจำลองแสดงกระแสไฟที่วิ่งผ่านระบบ UPS ซึ่งโมดูลที่ทำงานอยู่ (อินเวอร์เตอร์ เร็คติไฟเออร์ แบตเตอรี่ สวิตช์บายพาสสถิต ฯลฯ) จะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีเขียว และโมดูลที่ไม่ทำงานจะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีดำ และโมดูลที่ไม่สามารถทำงานได้หรืออยู่ในสถานะสัญญาณเตือนจะแสดงสถานะเป็นกรอบไฟสีแดง

ในแผนภาพจำลองสำหรับระบบขนาน แตะที่ UPS สีเทาเพื่อดูแผนภาพจำลองในระดับ UPS

หมายเหตูู: แผนภาพจำลองจะแสดงอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ BB เพียงหนึ่งตัว แม้ว่าอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่จะถูกเชื่อมต่อและกำหนดค่าเพื่อเฝ้าตรวจสอบก็ตาม หากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นปิด หากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบทุกตัวอยู่ในตำแหน่งเปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นเปิด

ตัวอย่างของระบบ UPS เดี่ยว - เมนคู่

ตัวอย่างของระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย – เมนคู่

ตัวอย่างของระบบขนาน - เมนคู่

สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน

สัญลักษณ์สถานะสัญญาณเตือน (สีเทาในภาพประกอบ) ที่มุมบนขวาของจอแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสถานะสัญญาณเตือนของระบบ UPS

สีเขียว: ไม่มีการแจ้งเตือนในระบบ UPS
สีน้ำเงิน: มีการแสดงข้อความเตือนเกี่ยวกับข้อมูลในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน
สีเหลือง: มีการแจ้งเตือนในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน
สีแดง: มีการแจ้งเตือนระดับร้ายแรงในระบบ UPS แตะที่สัญลักษณ์สถานะการแจ้งเตือนเพื่อเปิดบันทึกการแจ้งเตือนที่ทำงาน

แผนผังของเมนู

  • สถานะ

    • อินพุต

    • เอาท์พุต

    • บายพาส

    • แบตเตอรี่

    • อุณหภูมิ

    • ขนาน*

  • รายการบันทึก

  • การควบคุม*

    • โหมดการทำงาน

    • อินเวอร์เตอร์

    • เครื่องชาร์จ

    • คำแนะนำขั้นตอนการควบคุม

  • การกำหนดค่า*

    • UPS

    • เอาท์พุต

    • แบตเตอรี่

    • โหมดการทำงานประสิทธิภาพสูง

    • เบรกเกอร์

    • หน้าสัมผัสและรีเลย์

    • เครือข่าย

    • Modbus

    • การแจ้งเตือน

    • ทั่วไป

    • บันทึก/คืนค่า

    • อัปเดตสถานะ

    • การแบ่งโหลด

  • การซ่อมบำรุง

    • การแจ้งเตือนด้วยระบบเสียง

    • ไฟ LED แสดงสถานะ

    • ไฟของเบรกเกอร์

    • แบตเตอรี่*

    • การปรับเทียบเวลาการสำรองไฟ*

    • การเปลี่ยนแบตเตอรี่*

    • รายงาน UPS*

  • สถิติ

  • ข้อมูล UPS

  • ออกจากระบบ

  • ปุ่มตั้งค่าสถานะ - ดู ตั้งค่าภาษาที่แสดงผล

บางเมนูมีเมนูย่อยมากกว่าที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ เมนูเหล่านี้จะเป็นสีเทา และมีไว้สำหรับใช้โดย Schneider Electric เท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อกระแสไฟที่ไม่พึงประสงค์ รายการเมนูอื่นๆ ยังสามารถเป็นสีเทา/ไม่แสดงบนจอแสดงผล หากไม่เกี่ยวข้องหรือยังไม่ได้เผยแพร่สำหรับระบบ UPS นี้โดยเฉพาะ

ส่วนควบคุม

หมายเหตูู: ถอดแผงด้านหน้าออกเพื่อเข้าถึงส่วนควบคุม

มุมมองด้านหน้าของส่วนของตัวควบคุม

  1. ปุ่ม ON/OFF อินเวอร์เตอร์

  2. พอร์ต USB*

  3. อินพุต/เอาต์พุตสากล*

  4. พอร์ต Modbus*

  5. พอร์ต USB Micro-B*

  6. พอร์ตเครือข่าย*

  7. ปุ่มรีเซ็ต*

  8. ไฟ LED แสดงสถานะอินพุต*

  9. ไฟ LED แสดงสถานะอินเวอร์เตอร์*

  10. ไฟ LED แสดงสถานะเอาต์พุต*

  11. ไฟ LED แสดงสถานะบายพาส*

  12. ไฟ LED แสดงสถานะแบตเตอรี่*

  13. แสดงแหล่งจ่ายไฟ

  14. พอร์ตจอแสดงผล

  15. พอร์ตบริการ*

  16. สำหรับใช้ในอนาคต

  17. สำหรับใช้ในอนาคต

  18. PBUS 1 *

  19. PBUS 2*

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.