990-5910G-032

ปิดระบบ UPS เข้าสู่การทำงานบายพาสซ่อมบำรุง

หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องสว่างขึ้นเท่านั้น
  1. แตะ ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิดระบบ UPS หรือ ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิด UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
  2. ขั้นตอนการปิดเครื่องทั่วไปสำหรับระบบ UPS ที่มีอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อบำรุงรักษาภายนอก MBB:
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
    1. เลือก ควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส หากเป็นไปได้
    2. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อบายพาสการบำรุงรักษา MBB
    3. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อระบบแยก SIB (หากมี)
    4. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเอาท์พุตหน่วย UOB
    5. เลือกควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดปุ่มปิดอินเวอร์เตอร์ (ค้างไว้ห้าวินาที) ที่ส่วนควบคุม
    6. ปิด SSIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่่อสแตติกสวิตซ์ขาเข้า (ถ้ามี)
    7. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
    8. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออินพุตหน่วย UIB
    9. ทำซ้ำขั้นตอน d เพื่อ h สำหรับ UPS อื่นๆ ในระบบขนาน
  3. ขั้นตอนการปิดเครื่องทั่วไปสำหรับระบบ UPS โดยใช้อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB (ไม่มี MBB):
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
    1. เลือก ควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส หากเป็นไปได้
    2. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการบำรุงรักษาภายใน IMB
    3. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
    4. ทำซ้ำขั้นตอน c สำหรับ UPS อื่นในระบบขนาน 1 + 1 แบบง่าย
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.