990-5912D-022

De stroomkabels aansluiten voor een 3:1 UPS-systeem

  1. Verbind de PE-kabels met de PE-voedingsrail.

    GVSBPSU20K60H en GVSBPSU80K120H

  2. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Voor configuraties met enkele netvoeding: Sluit de ingangskabels van de netvoeding aan.
    • Voor dubbele netvoeding: Sluit de bypasskabels van de netvoeding aan (alleen L1 en N).
  3. Voer een van de volgende handelingen uit:
    • Voor configuraties met enkele netvoeding: Sluit de UPS-ingangskabels aan.
    • Voor dubbele netvoeding: Sluit de UPS-bypasskabels aan (alleen L1 en N).
  4. Sluit de UPS-uitgangskabels aan.
  5. Sluit de belastingskabels aan.

    GVSBPSU20K60H en GVSBPSU80K120H

  6. Bevestig de kabels met bindstrips (meegeleverd) aan de trekontlasters aan de linker-, boven- en onderkant van het onderhoudsbypasspaneel.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.