990-5912D-006

Conexión de los cables de alimentación de un sistema SAI 3:1

  1. Conecte los cables de PE a la barra colectora PE.

    GVSBPSU20K60H y GVSBPSU80K120H

  2. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para suministro de red simple principal: Conecte los cables de entrada de la red eléctrica.
    • Para suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación de la red eléctrica (solo L1 y N).
  3. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para suministro de red simple principal: Conecte los cables de entrada del SAI.
    • Para suministro de red con dos entradas: Conecte los cables de derivación del SAI (solo L1 y N).
  4. Conecte los cables de salida del SAI.
  5. Conecte los cables de carga.

    GVSBPSU20K60H y GVSBPSU80K120H

  6. Sujete los cables con bridas (suministradas) a los protectores de cables en los lados izquierdo, superior e inferior del panel de derivación de mantenimiento.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.