990-5912D-006

Desmantelamiento o traslado del panel de derivación de mantenimiento a una nueva ubicación

  1. Apague completamente el SAI: siga las instrucciones del manual de usuario del SAI.
  2. Bloquee y etiquete todos los disyuntores de la aparamenta eléctrica en la posición OFF (abierto).
  3. Bloquee y etiquete todos los disyuntores de baterías de la solución de la aparamenta/batería en la posición OFF (abierto).
  4. Compruebe que todos los disyuntores aguas arriba se encuentren en la posición OFF (abierto).
    PELIGRO
    Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    Compruebe que todos los disyuntores aguas arriba se encuentren en la posición OFF (abierto).
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  5. Abra la puerta frontal del panel de derivación de mantenimiento.
  6. Bloquee y etiquete UIB/SSIB, MBB y UOB/SIB en el panel de derivación de mantenimiento en la posición OFF (abierto).
  7. Retire los tornillos y abra la puerta interior en el panel de derivación de mantenimiento.
  8. Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora de entrada/derivación, barra colectora de entrada/derivación del SAI, barra colectora de salida del SAI y barra colectora de carga antes de continuar.
    PELIGRO
    PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICO
    Mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora de entrada/derivación, barra colectora de entrada/derivación del SAI, barra colectora de salida del SAI y barra colectora de carga antes de continuar.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H y GVSBPSU80K120H

  9. Desconecte y retire todos los cables de alimentación del panel de derivación de mantenimiento. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de alimentación de un sistema SAI 3:3 o Conexión de los cables de alimentación de un sistema SAI 3:1.
  10. Desconecte y retire todos los cables de señalización del panel de derivación de mantenimiento. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de señalización de SAI Galaxy VS: sistema unitario, Conexión de los cables de señalización de SAI Galaxy VS: sistema en paralelo 1+1 simplificado o Conexión de los cables de señalización de SAI Easy UPS 3S y Easy UPS 3M: sistema unitario.
  11. Retire los cuatro tornillos de la pared y el panel de derivación de mantenimiento de la pared.
    ATENCIÓN
    Carga pesada
    El panel de derivación de mantenimiento pesa mucho (50 kg). Utilice las herramientas adecuadas para levantar con seguridad el panel de derivación de mantenimiento.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  12. Cierre la puerta interior y fíjela con los tornillos.
  13. Cierre y bloquee la puerta frontal del panel de derivación de mantenimiento.
  14. Para el transporte:
    ADVERTENCIA
    PELIGRO de vuelco
    Para transportar el panel de derivación de mantenimiento, asegúrese de lo siguiente:
    • el personal encargado del transporte debe tener las habilidades necesarias y haber recibido la formación adecuada;
    • utiliza las herramientas pertinentes para levantar y transportar el producto de forma segura;
    • proteja el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

    Requisitos de transporte:

    • Monte el panel de derivación de mantenimiento en posición horizontal en el centro de un palé adecuado que tenga las dimensiones mínimas siguientes: 840 mm x 1220 mm. El palé debe tener capacidad para soportar el peso del panel de derivación de mantenimiento (50 kg).

    • Monte el panel de derivación de mantenimiento en el palé con medios de fijación adecuados que puedan soportar vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.

    • Es posible reutilizar el palé de transporte original en combinación con los soportes de transporte originales, si no presentan daños.

    ADVERTENCIA
    Comportamiento imprevisto del equipo
    No levante directamente el panel de derivación de mantenimiento con una carretilla elevadora/transpaleta, ya que podría doblar o dañar el panel de derivación de mantenimiento.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  15. Siga uno de estos procedimientos:
    • Desmantele el panel de derivación de mantenimiento, o bien
    • Traslade el panel de derivación de mantenimiento a una nueva ubicación para instalarlo.
  16. Solo en caso de instalar el panel de derivación de mantenimiento en una nueva ubicación: Siga el manual de instalación para instalar el panel de derivación de mantenimiento en la nueva ubicación. Consulte Procedimiento de instalación del SAI Galaxy VS o Procedimiento de instalación de Easy UPS 3S y Easy UPS 3M para obtener información general de la instalación. La reinstalación y la puesta en marcha solo las deben efectuar personal cualificado.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.