990-5912C-005

Anschließen der Leistungskabel für ein 3:1-USV-System

  1. Schließen Sie das PE-Kabel an die PE-Anschlussklemme an.

    GVSBPSU20K60H und GVSBPSU80K120H

  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Für einfachen Netzanschluss: Schließen Sie die Eingangskabel vom Netzanschluss an.
    • Für zweifachen Netzanschluss: Schließen Sie die vom Netz kommenden Bypass-Kabel an (nur L1 und N).
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Für einfachen Netzanschluss: Schließen Sie die USV-Eingangskabel an.
    • Für zweifachen Netzanschluss: Schließen Sie die USV-Bypasskabel an (nur L1 und N).
  4. Schließen Sie die USV-Ausgangskabel an.
  5. Schließen Sie die von der Last kommenden Kabel an.

    GVSBPSU20K60H und GVSBPSU80K120H

  6. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern (mitgeliefert) an den Zugentlastungen links, oben und unten im Wartungs-Bypass-Panel.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.