990-5912C-005

Anschließen der Signalkabel für Galaxy VS-USV – Einzelsystem

HINWEIS: Verlegen Sie die Signalkabel getrennt von den Leistungskabeln und die Class 2/SELV-Kabel getrennt von den non-Class 2/non-SELV-Kabeln.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H und GVSBPSU80K120H

  1. Schließen Sie die Class 2/SELV-Signalkabel für die Schalteranzeigeleuchten aus dem Steuerungsanschlussblock im Wartungs-Bypass-Panel an die USV an wie für Ihre Konfiguration vorgesehen.
    HINWEIS: Der Schaltkreis für die Schalteranzeigeleuchten gilt als Class 2/SELV. Class 2/SELV-Schaltkreise müssen von primären Schaltkreisen getrennt sein. An die Anschlüsse für die Schalteranzeigeleuchten dürfen keine Schaltkreise angeschlossen werden, die nicht als Schaltkreise vom Typ Class 2/SELV nachgewiesen werden können.

    Einzelsystem – einfacher Netzanschluss

    Einzelsystem – zweifacher Netzanschluss

  2. Schließen Sie die non-Class 2/non-SELV-Signalkabel aus dem Steuerungsanschlussblock im Wartungs-Bypass-Panel an die USV an wie für Ihre Konfiguration vorgesehen.

    Einzelsystem – einfacher Netzanschluss

    Einzelsystem – Zweifacher Netzanschluss

  3. Ziehen Sie die überlangen Teile der Signalkabel hoch und befestigen Sie die Signalkabel an den Zugentlastungen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.