990-5912C-016

Hubungkan Kabel Sinyal untuk Easy UPS 3S dan Easy UPS 3M – Sistem Tunggal

  1. Lepaskan tiga lampu indikator pemutus dan label lampu indikator pemutus dari panel bypass pemeliharaan. Lampu indikator pemutus tidak dapat digunakan pada Easy UPS 3S dan Easy UPS 3M.

    GVSBPSU20K60H dan GVSBPSU80K120H

  2. Pasangkan tiga colokan blanking bulat (tidak disediakan) pada lubang di pintu bagian dalam.
  3. Pada blok terminal kendali, lepaskan koneksi internal untuk lampu indikator pemutus (pin 1-4).
  4. Pada blok terminal kendali, lakukan modifikasi pada koneksi internal untuk sakelar AUX MBB (pin 7-8) dari Biasanya Tertutup (NC) menjadi Biasanya Terbuka (NO).
  5. Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV dari terminal blok kontrol pada panel bypass pemeliharaan ke UPS sesuai dengan konfigurasi Anda.
    CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya dan rutekan kabel Class 2/SELV secara terpisah dari kabel non-Class 2/non-SELV.

    GVSBPSU20K60H dan GVSBPSU80K120H

    CATATAN: Tidak ada kontak masukan khusus pada Easy UPS 3S untuk MBB. Secara default, gunakan kontak masukan J5 yang bisa dikonfigurasi, konfigurasikan sebagai Main CB NO.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. Tarik kabel sinyal yang kendur dan kencangkan kabel sinyal ke pengikat kabel.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.