990-5912D-017

Collegamento dei cavi di segnale per Easy UPS 3S e Easy UPS 3M - Sistema singolo

  1. Rimuovere le tre spie dei sezionatori e le etichette delle spie dei sezionatori dal pannello bypass di manutenzione. Le spie dei sezionatori non sono supportate da Easy UPS 3S e Easy UPS 3M.

    GVSBPSU20K60H e GVSBPSU80K120H

  2. Installare tre tappi di chiusura tondi (non forniti) nei fori della porta interna.
  3. Sulla morsettiera di controllo, rimuovere i collegamenti interni per le spie dei sezionatori (perni 1-4).
  4. Sulla morsettiera di controllo, modificare il collegamento interno per l'interruttore AUX dell'MBB (perni 7-8) da Normalmente chiuso (NC) a Normalmente aperto (NO).
  5. Collegare i cavi di segnale Class 2/SELV dalla morsettiera di controllo nel pannello bypass di manutenzione all'UPS secondo la propria configurazione.
    NOTA: Far passare i cavi di segnale separatamente da quelli di alimentazione e i cavi Class 2/SELV separatamente dai cavi non-Class 2/non-SELV.

    GVSBPSU20K60H e GVSBPSU80K120H

    NOTA: Su Easy UPS 3S non è disponibile un contatto di ingresso dedicato per MBB. Per impostazione predefinita, utilizzare il contatto di ingresso configurabile J5, configurato come Interruttore principale NO.

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. Tirare le fascette sui cavi di segnale e fissare i cavi di segnale ai serracavi.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.