990-5912D-023

Kople til strømkablene for et 3:3 UPS-system

MERK: For et 1+1-parallellsystem installerer du strømkablene fra de to UPSene på forsiden og baksiden av samleskinnen med samme bolt.
  1. Kople PE-kablene til PE-samleskinnen.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

  2. Gjør ett av følgende:
    • For enkel forsyningskilde: Kople til inngangskablene fra strømforsyningen.
    • For to forsyningskilder: Kople til bypasskablene fra strømforsyningen.
  3. Gjør ett av følgende:
    • For enkel forsyningskilde: Kople til UPS-inngangskablene.
    • For to forsyningskilder: Kople til UPS-bypasskablene.
  4. Kople til UPS-utgangskablene.
  5. Kople til lastkablene.

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H og GVSBPSU80K120H

  6. Fest kablene til kabelavlasterne til venstre, øverst og nederst på panelet for vedlikeholdsbypass med de medfølgende kabelstripsene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.