990-5912D-025

Podłączenie przewodów sygnałowych dla zasilaczy UPS Galaxy VS – system z pojedynczym zasilaniem

UWAGA: Poprowadź kable sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających. Poprowadź kable Class 2/SELV oddzielnie od kabli non-Class 2/non-SELV.

GVSBPSU10K20H

GVSBPSU20K60H i GVSBPSU80K120H

  1. Podłącz kable sygnałowe dla Class 2/SELV diod wskaźnika wyłącznika z kontrolnego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilacza UPS zgodnie z konfiguracją.
    UWAGA: Obwód wskaźnika diody wyłącznika jest wliczany do Class 2/SELV. Obwody Class 2/SELV muszą być odizolowane od reszty obwodów. Nie należy podłączać żadnego obwodu do wskaźnika diody wyłącznika bez sprawdzenia, że obwód jest Class 2/SELV.

    System pojedynczy – pojedyncze zasilanie

    System pojedynczy – Podwójne zasilanie

  2. Podłącz kable sygnałowe non-Class 2/non-SELV z kontrolnego bloku zaciskowego w panelu obejścia serwisowego do zasilacza UPS zgodnie z konfiguracją.

    System pojedynczy – pojedyncze zasilanie

    System pojedynczy – Podwójne zasilanie

  3. Podciągnij przewody sygnałowe i przymocuj je do wsporników kabli.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.