990-5912D-031

Montera underhållsbypasspanelen på väggen

OBSERVERA
Risk för personskada eller materiell skada
  • Montera underhållsbypasspanelen på en vägg eller ett rack som är strukturellt lämpligt och kan bära enhetens vikt.
  • Använd lämplig järnvara för typen av vägg/rack.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
  1. Ta bort skruvarna och öppna den inre luckan i underhållsbypasspanelen.
  2. Mät och markera de fyra monteringshålen på väggen.
     

    GVSBPSU10K20H

    GVSBPSU20K60H

    GVSBPSU80K120H

  3. Borra hål på de fyra markerade platserna och förankra fästbultarna.
  4. Montera underhållsbypasspanelen på väggen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.