990-5912D-032

เชื่อมต่อสายสัญญาณสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M ระบบเดี่ยว

  1. ถอดไฟแสดงสถานะเบรกเกอร์สามดวงและป้ายไฟเบรกเกอร์ออกจากแผงบายพาสการซ่อมบำรุง ไฟแสดงสถานะเบรกเกอร์ไม่รองรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M

    GVSBPSU20K60H และ GVSBPSU80K120H

  2. ติดตั้งปลั๊กรางกลมสามตัว (ไม่ได้ให้มา) ในรูที่ประตูด้านใน
  3. บนแผงขั้วต่อควบคุม ให้ถอดการเชื่อมต่อภายในสำหรับไฟแสดงสถานะเบรกเกอร์ (พิน 1-4)
  4. บนแผงขั้วต่อควบคุม ให้แก้ไขการเชื่อมต่อภายในสำหรับสวิตช์ MBB AUX (พิน 7-8) จากปกติปิด (NC) เป็นปกติเปิด (NO)
  5. เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV จากบล็อกเทอร์มินัลควบคุมในแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสไปยัง UPS ตามการกำหนดค่าของคุณ
    หมายเหตูู: เดินสายสัญญาณแยกจากสายไฟ และเดินสาย Class 2/SELV แยกจากสาย non-Class 2/non-SELV

    GVSBPSU20K60H และ GVSBPSU80K120H

    หมายเหตูู: ไม่มีส่วนติดต่ออินพุตเฉพาะบน Easy UPS 3S สำหรับ MBB ตามค่าเริ่มต้น ใช้ส่วนสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่า J5 ได้ กำหนดค่าเป็น Main CB NO

    Easy UPS 3S

    Easy UPS 3M

  6. ดึงสายสัญญาณให้ตึงและรัดสายสัญญาณเข้ากับรางสายเคเบิล
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.