990-5913E-037

将信号线连接至 Galaxy VS UPS

注: 将信号线与电源线分开敷设以确保充分隔离。
注: 使用双重隔离的信号线。信号线的额定值必须至少为 600 V。
  1. 在标准电池柜的顶部安装 UPS 随附的温度传感器。
    警告
    小心火灾
    如上所述放置温度传感器,以确保正确的温度测量结果。
    未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

    GVSCBC7C、GVSCBC7D、GVSCBC7E

    GVSCBC10A2、GVSCBC10B2

  2. 将电池温度传感器线缆从标准电池柜底部接入并连接到 UPS(如图所示)。
    注: UPS 随附一个温度传感器。如需另购温度传感器 (0J-0M-1160),请联系施耐德电气。
    注: 电池温度传感器线缆属于属于 Class 2SELVClass 2SELV 电路必须与初级电路双重隔离。
  3. 取下电池断路器的盖板。
  4. 将信号线连接至电池断路器:
    1. 将信号线连接至辅助开关。
    2. 将信号线连接至欠压跳闸线圈。
    3. 将信号线从电池断路器底部开口穿出。
  5. 将信号线从电池断路器后通过标准电池柜底部穿出。

    电池断路器背面视图

  6. 重新装回电池断路器的盖板。
  7. 如下图所示,连接 UPS 内的信号线。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.