990-5913D-007

Απενεργοποίηση ή μετακίνηση του ερμαρίου κλασσικής μπαταρίας σε νέα θέση

  1. Ανοίξτε τη/τις θύρα/-ες. Στα GVSCBC10A2 και GVSCBC10B2, αφαιρέστε δύο βίδες για να ανοίξετε την αριστερή θύρα.
  2. Ασφαλίστε/επισημάνετε τον αυτόματο διακόπτη ισχύος μπαταρίας στη θέση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ανοικτή).
  3. Αφαιρέστε τις πλάκες προστασίας του ασφαλειοδιακόπτη.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  4. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα στα τερματικά στην αριστερή πλευρά του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  5. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα καλώδια DC και το καλώδιο PE από τον ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  6. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τις χάλκινες ράβδους διασύνδεσης ή τα καλώδια διασύνδεσης μεταξύ των μπαταριών σε κάθε ράφι. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τα καλώδια της μπαταρίας από τη δεξιά πλευρά του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας. Ανατρέξτε στο διάγραμμα σύνδεσης στο εσωτερικό της μπροστινής θύρας του ερμαρίου κλασικής μπαταρίας.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
    Οι μπαταρίες ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και υψηλού ρεύματος βραχυκυκλώματος. Κατά την εργασία με μπαταρίες, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις:
    • Βγάλτε τυχόν ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
    • Χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές.
    • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μπότες.
    • Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά τμήματα πάνω στις μπαταρίες.
    • Αποσυνδέετε την πηγή φόρτισης πριν τη σύνδεση ή αποσύνδεση των πόλων της μπαταρίας.
    • Ελέγχετε αν η μπαταρία είναι κατά λάθος γειωμένη. Αν η μπαταρία είναι κατά λάθος γειωμένη, απομακρύνετε την πηγή από το έδαφος. Η επαφή με οποιοδήποτε τμήμα γειωμένης μπαταρίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και εγκαύματα λόγω του υψηλού ρεύματος βραχυκυκλώματος. Η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας περιορίζεται αν οι γειώσεις απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της συντήρησης από ειδικευμένο προσωπικό (ισχύει για εξοπλισμό και απομακρυσμένες παροχές μπαταρίας που δεν διαθέτουν κύκλωμα γειωμένης παροχής).
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  7. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τα ράφια. Ανακυκλώστε ή επαναχρησιμοποιήστε τις μπαταρίες ανάλογα με την περίπτωση.
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
    Το σέρβις των μπαταριών πρέπει να διενεργείται ή να επιβλέπεται από καταρτισμένο προσωπικό που έχει γνώση των μπαταριών και των απαιτούμενων προφυλάξεων. Διατηρείτε το μη καταρτισμένο προσωπικό μακριά από τις μπαταρίες.
    • Ανακυκλώστε σωστά τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος. Οι μπαταρίες περιέχουν μόλυβδο και αραιό θειικό οξύ.
    • Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
  8. Επανατοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα στα τερματικά στην αριστερή πλευρά του ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας.
  9. Αποσυνδέστε και αφαιρέστε τυχόν καλώδια σήματος από το ερμάριο κλασικής μπαταρίας.
  10. Επανατοποθετήστε τις πλάκες προστασίας του ασφαλειοδιακόπτη.

    GVSCBC7C, GVSCBC7D, GVSCBC7E

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  11. Κλείστε τη/τις θύρα/-ες. Στα GVSCBC10A2 και GVSCBC10B2, τοποθετήστε δύο βίδες για να κλείσετε την αριστερή θύρα.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  12. Αφαιρέστε τις προστατευτικές πλάκες από το μπροστινό, το πίσω μέρος και τις πλευρές του ερμαρίου κλασικής μπαταρίας.
  13. Σηκώστε το ερμάριο κλασικής μπαταρίας από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά με ένα παλετοφόρο.
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    Κίνδυνος ΚΛΙΣΗΣ
    • Μην σηκώνετε το ερμάριο με κλαρκ. Χρησιμοποιήστε παλετοφόρο
    • Μην σηκώνετε το ερμάριο από μπροστά ή από πίσω. Να το σηκώνετε από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  14. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
    • Απενεργοποιήστε το ερμάριο κλασικής μπαταρίας Ή
    • Απενεργοποιήστε ή μετακινήστε το ερμάριο κλασσικής μπαταρίας σε νέα θέση για εγκατάσταση.
  15. Μόνο για την εγκατάσταση του ερμαρίου κλασικής μπαταρίας σε νέα θέση: Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες στο ερμάριο κλασικής μπαταρίας αφού το μετακινήσετε στη νέα θέση. Ακολουθήστε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε διασυνδέσεις μπαταρίας, καλώδια σήματος, καλώδια τροφοδοσίας κ.λπ. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαδικασία εγκατάστασης για επισκόπηση εγκατάστασης.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.