990-5913D-016

Hubungkan Kabel Sinyal ke Galaxy VL UPS

CATATAN: Rutekan kabel sinyal secara terpisah dari kabel daya untuk memastikan isolasi yang memadai.
CATATAN: Gunakan kabel sinyal berisolasi ganda. Kabel sinyal harus memiliki taraf ukur minimal 600 V.
  1. Pasangkan sensor suhu 0M-1160 yang disertakan dengan UPS pada bagian atas lemari baterai klasik.
    PERINGATAN
    Bahaya kebakaran
    Posisikan sensor suhu seperti yang ditampilkan untuk memastikan pengukuran suhu yang benar.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.

    GVSCBC10A2, GVSCBC10B2

  2. Rutekan kabel sensor suhu baterai melalui bagian bawah lemari baterai klasik ke UPS dan hubungkan seperti yang ditampilkan.
    CATATAN: Dua sensor suhu disediakan bersama dengan UPS.
    CATATAN: Kabel sensor suhu baterai dianggap sebagai Class 2 dan SELV. Sirkuit Class 2 dan SELV harus diisolasi secara ganda dari sirkuit utama.
  3. Lepaskan penutup pada pemutus baterai.
  4. Hubungkan kabel sinyal ke pemutus baterai:
    1. Hubungkan kabel sinyal ke sakelar AUX.
    2. Hubungkan kabel sinyal ke gelung pemutus tegangan rendah.
    3. Rutekan kabel sinyal keluar melalui bukaan bagian bawah dari pemutus baterai.
  5. Rutekan kabel sinyal dari bagian belakang pemutus baterai dan keluar melalui bagian bawah lemari baterai klasik.

    Tampak Belakang Pemutus Baterai

  6. Pasangkan kembali penutup pada pemutus baterai.
  7. Hubungkan kabel sinyal ke UPS seperti yang ditampilkan.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.