990-6161A-037

最终安装

此步骤中请使用可选的抗震套件 GVSOPT016。
危险
小心触电、爆炸或电弧
电池可能产生触电危险和高强度短路电流。操作电池时,必须严格遵守以下注意事项
  • 请摘下手表、戒指或其它金属物件。
  • 请使用带绝缘把手的工具。
  • 戴上防护眼镜、手套和胶鞋。
  • 请勿将工具或金属零件放在电池上。
  • 在连接或断开电池接线端子之前,请断开充电电源。
  • 确定电池是否因疏忽而接地。如果电池因疏忽而接地,移除接地。触碰接地电池的任何部分均可能导致触电。在安装和维护过程中,如果将接地连接移除,即可减少触电危险(适用于无接地供电电路的设备和远程电池)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
小心设备损坏
请在系统准备就绪适合通电后,再安装电池。从安装电池到 UPS 系统通电的时间不得超过 72 小时,即 3 天。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 如果尚未安装,请用扳手调低模块电池柜上的前后调平脚,直到其接触到地面。使用气泡水平仪检查模块电池柜是否处于水平位置。
    注意
    小心设备损坏
    将调平脚调低固定好后,切勿移动机柜。
    不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  2. 仅适用于抗震固定支架:
    1. 拆下模块电池柜正面的 M8 螺栓。
    2. 使用随附的 M8 螺栓将正面固定支架安装至模块电池柜。
    3. 将正面固定支架固定到地面。使用适合地面类型的五金件 – 正面固定支架的孔径为 ø13 mm。最低要求为 M12 级别为 8.8 的五金件。
  3. 重新装回所示盖板。
  4. 将电池断路器 BB 置于断开(OFF)位置。
  5. 将电池模块推入插槽。自下而上安装搁板。每块搁板上应始终安装整个电池组(四个电池模块)。
  6. 将电池模块把手扳到下方位置,然后使用随附的螺钉将其固定到搁板上。
  7. 将电池接线端子连接到电池模块正面。

    电池模块正面视图

  8. 仅适用于抗震固定支架:拆下下部电池盖板底部的窄板,然后重新装回下部电池盖板。
    注: 重新装回下部电池盖板时,注意必须将底部的螺钉固定中间两个孔内。使用可选抗震套件 GVSOPT016 中的两个 M6 螺钉。
  9. 重新装回电池盖。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.