990-6161A-022

Installatieprocedure voor UPS met interne batterijen

OPMERKING: De modulaire batterijbehuizing kan aangrenzend aan of losstaand van de UPS met interne batterijen worden geïnstalleerd.

Modulaire batterijbehuizingen en aangrenzende UPS berekend voor maximaal 100 kW

Modulaire batterijbehuizingen en losstaande UPS berekend voor maximaal 100 kW

OPMERKING: De afstand tussen de modulaire batterijbehuizing(en) en de UPS mag niet groter zijn dan 100 m. Neem contact op met Schneider Electric voor installaties met een langere afstand.
  1. Voorbereiden op installatie.
  2. Voor installatie met losstaande UPS:
    1. De kabelgeleider op de modulaire batterijbehuizing installeren.
    2. Modulaire batterijbehuizing 1 voorbereiden op signaalkabels.
  3. De seismische verankering installeren (optie).
  4. Voor installatie met aangrenzende UPS: Modulaire batterijbehuizing 1 en de aangrenzende UPS onderling verbinden.
  5. De modulaire batterijbehuizingen met elkaar verbinden.
  6. Stroomkabels aansluiten voor een UPS berekend voor maximaal 100 kW.
  7. De signaalkabels aansluiten.
  8. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  9. Laatste installatiestappen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.