990-6161A-022

Installatieprocedure voor UPS voor externe batterijen

OPMERKING: De modulaire batterijbehuizing kan alleen losstaand worden geïnstalleerd van een UPS voor externe batterijen.

Modulaire batterijbehuizingen en losstaande UPS berekend voor maximaal 100 kW

Twee modulaire batterijbehuizingen en losstaande UPS berekend voor meer dan 100 kW

Drie modulaire batterijbehuizingen en losstaande UPS berekend voor meer dan 100 kW

Vier modulaire batterijbehuizingen en losstaande UPS berekend voor meer dan 100 kW

OPMERKING: De afstand tussen de modulaire batterijbehuizing(en) en de UPS mag niet groter zijn dan 100 m. Neem contact op met Schneider Electric voor installaties met een langere afstand.
  1. Voorbereiden op installatie.
  2. De kabelgeleider op de modulaire batterijbehuizing installeren.
  3. Modulaire batterijbehuizing 1 voorbereiden op signaalkabels.
  4. De seismische verankering installeren (optie).
  5. De modulaire batterijbehuizingen met elkaar verbinden.
  6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  7. De signaalkabels aansluiten.
  8. Vertaalde veiligheidslabels aan uw product toevoegen.
  9. Laatste installatiestappen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.