990-6161A-006

Instalación final

Utilice el kit antisísmico opcional GVSOPT016 para este procedimiento.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Las baterías pueden presentar riesgos de descarga eléctrica y cortocircuitos de alta intensidad. Al manipular las baterías, se deben tener en cuenta las siguientes precauciones:
  • Quítese relojes, anillos y otros objetos metálicos.
  • Use herramientas con mangos aislantes.
  • Lleve guantes, botas y gafas protectoras.
  • No deje herramientas ni piezas metálicas sobre las baterías.
  • Desconecte el cargador antes de conectar o desconectar los terminales de la batería.
  • Determine si, por descuido, alguna batería se ha conectado a tierra. Si es así, desconéctela. El contacto con cualquier parte de una batería con conexión a tierra puede provocar descargas eléctricas. La posibilidad de tal descarga puede reducirse si se quitan las conexiones a tierra durante la instalación y el mantenimiento (aplicable al equipo y a las baterías externas sin un circuito de alimentación con toma de tierra).
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA
riesgo de daños en el equipo
No coloque las baterías en el sistema hasta que esté listo para el encendido. El tiempo transcurrido desde la instalación de las baterías hasta el encendido del sistema SAI no debe ser superior a 72 horas o 3 días.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  1. Si todavía no lo ha hecho, baje las patas niveladoras delantera y trasera del armario de baterías modulares con una llave inglesa, hasta que toquen el suelo. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que el armario de baterías modulares esté nivelado.
    AVISO
    Riesgo de daños en el equipo
    No mueva el armario una vez que se hayan bajado las patas niveladoras.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
  2. Solo para el anclaje antisísmico:
    1. Retire los pernos M8 de la parte frontal del armario de baterías modulares.
    2. Instale el soporte de anclaje frontal en el armario de baterías modulares con los pernos M8 que se suministran.
    3. Monte el soporte de anclaje frontal en el suelo. Use los accesorios adecuados para el tipo de suelo; el diámetro del orificio en el soporte de anclaje frontal es de ø13 mm. El requisito mínimo es hardware M12 grado 8.8.
  3. Vuelva a colocar las placas y cubiertas indicadas.
  4. Coloque el disyuntor de batería (BB) en la posición OFF (abierto).
  5. Encaje los módulos de baterías en la ranura. Llene los estantes desde la parte inferior hacia arriba. Instale siempre un banco de baterías completo (cuatro módulos de baterías) en cada estante.
  6. Gire hacia abajo la manilla del módulo de baterías; a continuación, fije la manilla al estante con el tornillo que se suministra.
  7. Conecte los terminales de las baterías a la parte frontal de los módulos de baterías.

    Vista frontal del módulo de baterías

  8. Solo para el anclaje antisísmico: Quite la placa estrecha de la parte inferior de la cubierta inferior de las baterías y vuelva a instalar la cubierta inferior de las baterías.
    NOTA: Al reinstalarla, tenga en cuenta que los tornillos de la parte inferior ahora deben colocarse en los dos orificios centrales. Utilice los dos tornillos M6 del kit antisísmico opcional GVSOPT016.
  9. Vuelva a instalar las cubiertas de las baterías.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.