990-6161A-005

Montageanleitung für USV mit internen Batterien

HINWEIS: Der modulare Batterieschrank kann direkt neben oder in größerer Entfernung von einer USV mit internen Batterien installiert werden.

Modulare Batterieschränke und direkt angrenzende USV mit maximal 100 kW Nennleistung

Modulare Batterieschränke und externe USV mit maximal 100 kW Nennleistung

HINWEIS: Der Abstand zwischen modularem Batterieschrank/modularen Batterieschränken und USV darf 100 m nicht überschreiten. Wenden Sie sich an Schneider Electric, wenn der Abstand größer ist.
  1. Vorbereiten der Installation.
  2. Installation mit externer USV:
    1. Installieren der Kabelbox am modularen Batterieschrank.
    2. Vorbereiten des modularen Batterieschranks 1 für Signalkabel.
  3. Installieren der erdbebensicheren Verankerung (Option).
  4. Installation mit angrenzender USV: Verbinden des modularen Batterieschranks 1 und der angrenzenden USV.
  5. Verbinden der modularen Batterieschränke miteinander.
  6. Anschließen der Leistungskabel für eine USV mit maximal 100 kW Nennleistung.
  7. Anschließen der Signalkabel.
  8. Hinzufügen übersetzter Sicherheitsetiketten zu Ihrem Produkt.
  9. Abschließende Montageschritte.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.