990-6161A-007

Τελική εγκατάσταση

Χρησιμοποιήστε προαιρετικό σεισμικό κιτ GVSOPT016 για αυτή τη διαδικασία.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή ανάφλεξης τόξου
Οι μπαταρίες ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και υψηλού ρεύματος βραχυκυκλώματος. Κατά την εργασία με μπαταρίες, θα πρέπει να ακολουθηθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις
  • Βγάλτε τυχόν ρολόγια, δαχτυλίδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα.
  • Χρησιμοποιείτε εργαλεία με μονωμένες λαβές.
  • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, γάντια και μπότες.
  • Μην τοποθετείτε εργαλεία ή μεταλλικά τμήματα πάνω στις μπαταρίες.
  • Αποσυνδέετε την πηγή φόρτισης πριν τη σύνδεση ή αποσύνδεση των πόλων της μπαταρίας.
  • Ελέγχετε αν η μπαταρία είναι κατά λάθος γειωμένη. Αν η μπαταρία είναι κατά λάθος γειωμένη, απομακρύνετε την πηγή από το έδαφος. Η επαφή με οποιοδήποτε τμήμα γειωμένης μπαταρίας ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία. Η πιθανότητα ηλεκτροπληξίας περιορίζεται αν οι γειώσεις απομακρυνθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της συντήρησης (ισχύει για εξοπλισμό και απομακρυσμένες παροχές μπαταρίας που δεν διαθέτουν κύκλωμα γειωμένης παροχής).
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
Περιμένετε έως ότου το σύστημα είναι έτοιμο για ενεργοποίηση προτού εγκαταστήσετε μπαταρίες στο σύστημα. Η χρονική διάρκεια από την εγκατάσταση των μπαταριών έως την ενεργοποίηση του συστήματος UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 72 ώρες ή 3 ημέρες.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί θάνατος, σοβαρός τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  1. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας είναι επίπεδο.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
    κίνδυνος καταστροφής εξοπλισμού
    Μην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
  2. Μόνο για σεισμική αγκύρωση:
    1. Αφαιρέστε τους κοχλίες Μ8 από το μπροστινό μέρος του ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας.
    2. Τοποθετήστε το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας με τους κοχλίες M8 που παρέχονται.
    3. Στερεώστε το μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο έδαφος. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος των οπών στα μπροστινά άγκιστρα αγκύρωσης είναι ø13 mm. Η ελάχιστη απαίτηση είναι ο εξοπλισμός M12 βαθμού 8.8.
  3. Επανατοποθετήστε τις υποδεικνυόμενες πλάκες και καλύμματα.
  4. Ρυθμίστε το διακόπτη μπαταρίας BB στην ανοικτή (OFF) θέση.
  5. Σπρώξτε τις μονάδες μπαταρίας στην υποδοχή. Γεμίστε τα ράφια από κάτω προς τα πάνω. Να τοποθετείτε πάντα μια πλήρη σειρά μπαταρίας (τέσσερις μονάδες μπαταρίας) σε κάθε ράφι.
  6. Γυρίστε τη λαβή της μονάδας μπαταρίας και στερεώστε τη λαβή στο ράφι με την παρεχόμενη βίδα.
  7. Συνδέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας στο μπροστινό μέρος των μονάδων μπαταρίας.

    Μπροστινή όψη του ερμαρίου μπαταρίας

  8. Μόνο για σεισμική αγκύρωση: Αφαιρέστε τη στενή πλάκα από το κάτω μέρος του κατώτερου καλύμματος της μπαταρίας και τοποθετήστε ξανά το κατώτερο κάλυμμα της μπαταρίας.
    ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την επανεγκατάσταση του κατώτερου καλύμματος της μπαταρίας, σημειώστε ότι οι βίδες στο κάτω μέρος πρέπει να τοποθετηθούν τώρα στις δύο κεντρικές οπές. Χρησιμοποιήστε δύο βίδες Μ6 από το προαιρετικό σεισμικό κιτ GVSOPT016.
  9. Επανατοποθετήστε τα καλύμματα μπαταρίας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.