990-6161A-007

Διαδικασία εγκατάστασης για UPS με εσωτερικές μπαταρίες

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας μπορεί να εγκατασταθεί σε διπλανό ή σε απομακρυσμένο UPS με εσωτερικές μπαταρίες.

Ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και γειτονικό UPS με μέγιστη ονομαστική τιμή 100 kW

Ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας και απομακρυσμένο UPS με μέγιστη ονομαστική τιμή 100 kW

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η απόσταση μεταξύ των ερμαριών επεκτεινόμενης μπαταρίας και του UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 100m. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη απόσταση.
  1. Προετοιμασία για εγκατάσταση.
  2. Για εγκαταστάσεις με απομακρυσμένο UPS:
    1. Εγκατάσταση του αγωγού στο ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας.
    2. Προετοιμάστε το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας 1 για καλώδια σήματος.
  3. Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή).
  4. Για εγκαταστάσεις με γειτονικό UPS: Διασυνδέστε το ερμάριο επεκτεινόμενης μπαταρίας και το γειτονικό UPS.
  5. Διασύνδεση των ερμαρίων επεκτεινόμενης μπαταρίας.
  6. Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας για UPS με μέγιστη ονομαστική τιμή 100 kW.
  7. Σύνδεση των καλωδίων σήματος.
  8. Προσθήκη μεταφρασμένων ετικετών ασφαλείας στο προϊόν σας.
  9. Τελική εγκατάσταση.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.