990-6161A-016

Instalasi Akhir

Gunakan kit seismik opsional GVSOPT016 untuk prosedur ini.
BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Baterai bisa menimbulkan risiko sengatan listrik dan arus hubungan pendek tingkat tinggi. Tindakan pencegahan berikut harus dipatuhi saat menangani baterai
  • Lepaskan jam tangan, cincin, atau benda logam lainnya.
  • Gunakan alat dengan pegangan berinsulasi.
  • Kenakan kacamata pelindung, sarung tangan, dan sepatu bot.
  • Jangan meletakkan peralatan atau komponen logam di atas baterai.
  • Putuskan sumber pengisian daya sebelum menghubungkan atau memutuskan hubungan terminal baterai.
  • Pastikan apakah baterai terarde secara tidak disengaja. Jika terarde secara tidak disengaja, lepaskan sumber daya dari arde. Menyentuh bagian mana pun dari baterai yang diarde bisa menyebabkan sengatan listrik. Kemungkinan terjadinya sengatan listrik semacam itu bisa diminimalkan asalkan pengardean tersebut dilepas selama proses instalasi dan pemeliharaan (berlaku untuk perangkat dan komponen pasokan baterai perangkat kendali jarak jauh yang tidak memiliki sirkuit catu daya terarde).
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
PERINGATAN
risiko kerusakan alat
Sebelum memasang baterai pada sistem, tunggu hingga sistem siap untuk dinyalakan. Jangka waktu mulai dari pemasangan baterai hingga sistem UPS dinyalakan tidak boleh lebih dari 72 jam atau 3 hari.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kematian, cedera serius, atau kerusakan alat.
  1. Bila belum dilakukan, turunkan kaki pengatur kedataran depan dan belakang pada lemari baterai modular dengan kunci pas hingga terpasang dengan kukuh di lantai. Gunakan waterpass untuk memastikan tingkat kedataran lemari baterai modular.
    PEMBERITAHUAN
    Risiko kerusakan Alat
    Jangan pindahkan lemari setelah kaki pengatur kedataran diturunkan.
    Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
  2. Untuk penumpuan seismik saja:
    1. Lepaskan baut M8 dari bagian depan lemari baterai modular.
    2. Pasangkan braket penumpu depan pada lemari baterai modular dengan baut M8 yang disediakan.
    3. Pasangkan braket siku penumpu depan ke lantai. Gunakan perangkat keras yang sesuai untuk jenis lantai yang ada – diameter lubang pada braket penumpu bagian depan adalah ø13 mm. Persyaratan minimal adalah perangkat keras 8.8 kelas M12.
  3. Pasangkan kembali pelat dan penutup yang ditunjukkan.
  4. Tetapkan BB pemutus baterai ke posisi terbuka (MATI).
  5. Dorong modul baterai ke dalam slot. Isi rak dari bagian bawah ke atas. Selalu pasangkan rangkaian baterai lengkap (empat modul baterai) pada setiap rak.
  6. Turunkan pegangan modul baterai dan kencangkan pegangan ke rak dengan sekrup yang tersedia.
  7. Hubungkan terminal baterai ke bagian depan modul baterai.

    Tampak Depan Modul Baterai

  8. Untuk penumpuan seismik saja: Lepaskan pelat sempit dari bawah penutup baterai bagian bawah dan pasangkan kembali penutup baterai bagian bawah.
    CATATAN: Saat memasangkan kembali penutup baterai bagian bawah, pastikan bahwa sekrup di bagian bawah dipasangkan pada dua lubang tengah yang ada. Gunakan dua sekrup M6 dari kit seismik opsional GVSOPT016.
  9. Pasangkan kembali penutup baterai.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.