990-6161A-017

Procedura di installazione per UPS per batterie esterne

NOTA: L'armadio delle batterie modulari può essere installato vicino o lontano da un UPS per batterie esterne.

Armadi delle batterie modulari e UPS remoto con potenza nominale massima di 100 kW

Due armadi delle batterie modulari e UPS remoto con potenza nominale superiore a 100 kW

Tre armadi delle batterie modulari e UPS remoto con potenza nominale superiore a 100 kW

Quattro armadi delle batterie modulari e UPS remoto con potenza nominale superiore a 100 kW

NOTA: La distanza fra l'armadio (o gli armadi) delle batterie modulari e l'UPS non deve superare i 100 metri. Per installazioni con distanze superiori, rivolgersi a Schneider Electric.
  1. Preparazione per l'installazione.
  2. Installazione della scatola dei condotti sull'armadio delle batterie modulari.
  3. Preparazione dell'armadio delle batterie modulari 1 per i cavi di segnale.
  4. Installazione dell'ancoraggio antisismico (opzione).
  5. Interconnessione degli armadi delle batterie modulari.
  6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
  7. Collegamento dei cavi di segnale.
  8. Aggiunta di etichette di sicurezza tradotte al prodotto.
  9. Installazione finale.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.