990-6161A-019

내진 고정 설치(옵션)

내진 키트 GVSOPT016(옵션)을 사용하십시오.
  1. 인접한 캐비넷 포함 설치의 경우: 후면 고정 어셈블리를 상호 연결 플레이트와 연결하십시오. 인접한 캐비넷의 모든 고정 어셈블리에 대해 단계를 반복합니다.

    인접한 캐비넷 포함 설치의 후면 모습

  2. 후면 고정 어셈블리를 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 후면 고정의 구멍 직경은 ø13mm입니다. 최소 요구 사항은 M12 등급 8.8 하드웨어입니다.

    인접한 캐비넷 포함 설치의 후면 모습

  3. 모든 나사와 상호 연결 플레이트를 제거합니다.

    인접한 캐비넷 포함 설치의 후면 모습

  4. 고정 브라켓을 제거합니다.

    인접한 캐비넷 포함 설치의 후면 모습

  5. 인접한 캐비넷 포함 설치의 경우: 상호 연결 플레이트를 다시 설치합니다.

    인접한 캐비넷 포함 설치의 후면 모습

  6. 모듈형 배터리 캐비닛 후면에서 두 개의 이동 브라켓과 표시된 볼트를 제거합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 후면 모습

  7. 제공된 M8 볼트를 사용하여 모듈형 배터리 캐비닛에 후면 고정 브라켓을 설치합니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 후면 모습

  8. 후면 고정 브라켓이 후면 고정에 연결되도록 모듈형 배터리 캐비닛을 밀어 넣습니다. 전면 고정 브라켓은 최종 설치 단계에서 설치됩니다.

    모듈형 배터리 캐비닛 후면 모습

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.