990-6161A-032

ขั้นตอนการติดตั้ง UPS แบบมีแบตเตอรี่ในตัว

หมายเหตูู: ติดตั้งตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลให้ติดกันหรือห่างจาก UPS ที่มีแบตเตอรี่ภายในก็ได้

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ที่อยู่ติดกันซึ่งมีพิกัดสูงสุด 100 kW

ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ระยะไกลซึ่งมีพิกัดสูงสุด 100 kW

หมายเหตูู: ระยะห่างระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลและ UPS ต้องไม่เกิน 100 ม. โปรดติดต่อ Schneider Electric สำหรับการติดตั้งในระยะที่ไกลกว่านี้
  1. การเตรียมการติดตั้ง.
  2. สำหรับการติดตั้งกับ UPS ระยะไกล:
    1. ติดตั้งท่อร้อยสายไว้บนตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
    2. การเตรียมตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 สำหรับสายสัญญาณ
  3. ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (อุปกรณ์เสริม)
  4. สำหรับการติดตั้งกับตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน: เชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 และ UPS ที่อยู่ติดกัน
  5. การเชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเข้าไว้ด้วยกัน
  6. เชื่อมต่อสายไฟสำหรับ UPS ที่มีพิกัดสูงสุด 100 kW
  7. เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
  8. เพิ่มฉลากความปลอดภัยที่แปลแล้วไปยังผลิตภัณฑ์ของคุณ
  9. การติดตั้งขั้นสุดท้าย
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.