990-6161A-034

Harici Aküler için UPS Kurulum Prosedürü

NOT: Modüler akü kabini, harici aküler için bir UPS'nin yalnızca uzağına kurulabilir.

Modüler Akü Kabinleri ve Maksimum 100 kW olan Uzak UPS

İki Modüler Akü Kabini ve 100 kW üzerinde olan Uzak UPS

Üç Modüler Akü Kabini ve 100 kW üzerinde olan Uzak UPS

Dört Modüler Akü Kabini ve 100 kW üzerinde olan Uzak UPS

NOT: Modüler akü kabini ile UPS arasındaki mesafe 100 m'yi geçmemelidir. Daha uzun mesafeli kurulumlar için Schneider Electric ile iletişim kurun.
  1. Kuruluma Hazırlama.
  2. Kablo Kanalını Modüler Akü Kabini'ne takın..
  3. Modüler Akü Kabini 1'i Sinyal Kabloları için hazırlayın.
  4. Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon).
  5. Modüler Akü Kabinleri Arasındaki bağlantıları yapma.
  6. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  7. Sinyal Kablolarını Bağlama.
  8. Çevrilmiş Güvenlik Etiketlerini Ürününüze Ekleme.
  9. Nihai Kurulum.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.