990-91111L-006

Conexión de los cables de comunicación externos

  1. Conecte los cables de comunicación externos a los puertos en la caja de control del SAI.

    Vista frontal de la caja de control

    1. Puerto de E/S universal para tarjeta de administración de red integrada.

    2. Puerto de modbus para tarjeta de administración de red integrada.

    3. Puerto de red para tarjeta de administración de red integrada. Utilice un cable de red blindado.

    NOTA: Compruebe que se conecte al puerto correcto para evitar conflictos de comunicación de red.

Conexión de los cables Modbus

  1. Conecte los cables Modbus a uno o más SAI. Utilice una conexión de 2 o de 4 hilos.
    • Todos los cables de señal Modbus deberán ser de aislamiento/con cubierta doble y tener una capacidad nominal mínima de 30 VDC.

    • Las conexiones Modbus requieren el uso de cables blindados de par trenzado. La conexión del blindaje a tierra debe ser tan corta como sea posible (preferiblemente, inferior a 1 cm). El blindaje del cable debe conectarse al pin Ch Gnd en cada dispositivo.

    • El cableado debe cumplir con los códigos locales.

    • Guíe los cables de señal por separado de los cables de alimentación para asegurar un aislamiento suficiente.

    • El puerto Modbus está aislado galvánicamente con el pin Com como referencia de conexión a tierra.

    Por ejemplo, Conexión de dos hilos con dos SAI

    Por ejemplo, Conexión de cuatro hilos con dos SAI

  2. Instale resistencias de terminación de 150 ohmios en cada extremidad de cada bus si los buses son muy largos y funcionan a velocidades de datos altas. Los buses inferiores a 610 metros (2000 pies) a 9600 baudios o inferiores a 305 metros (1000 pies) a 19 200 baudios en principio no necesitan resistencias de terminación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.