990-91111L-006

Conexión de los cables PBUS

ATENCIÓN
Riesgo de daños en el equipo
Todos los cables PBUS deberán ser de doble aislamiento/cubierta y tener una clasificación mínima de 30 VCC. Se recomienda utilizar los cables PBUS suministrados por Schneider Electric.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  1. Conecte los cables PBUS 1 (blanco) y PBUS 2 (rojo) suministrados a los puertos PBUS en las cajas de control del SAI. Pase los cables PBUS por la canaleta de cables en los SAI.

    Vista frontal de la caja de control

  2. Instale los terminadores (T) en los conectores no utilizados.

    Ejemplo de sistema con tres SAI en paralelo

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.