990-91111L-018

NEMA 2穴プレートを使用した電源ケーブルの接続

危険
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
1系統主電源システムで、ケーブルサイズ制限により電源ケーブルを二分割している場合、2番目の入力ケーブルセットの接続にはバイパスバスバーを使用します。1系統主電源のジャンパーバスバーがあるため、入力バスバーには2つの入力ケーブルセット用に確保する十分なスペースがありません。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
注記
機器損傷の危険
並列システムのバイパス運転で正しく負荷共有を行う方法
  • バイパスケーブルはすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • 出力ケーブルはすべてのUPSで同じ長さでなければなりません。
  • 入力ケーブルはすべてのUPSで同じ長さでなければなりません(1系統主電源で必要な場合のみ)。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
  1. 480 V直接接地システム(中性点ケーブル接続なし)の場合のみ:
    1. RFIブラケットを取り外します。2本のネジを保管しておきます。
    2. 左側のネジを外して保管しておきます。
    3. 3本のネジでRFIブラケットを左側に取り付けます。

    UPSの前面図

  2. 次のいずれかを実行します。
    • 1系統主電源システムの場合のみ:UPSの左側にあるL3ジャンパーバスバー(下図参照)を取り外します。L3ジャンパーバスバーは後で再度取り付けるので保管しておきます。
    • 2系統主電源システムの場合のみ:UPSの左側にある3つの1系統主電源のジャンパーバスバーを取り外します。

    UPSの前面図

  3. NEMA 2穴プレートを取り付け、電源ケーブルを次の順序で接続します。

    *キットに含まれています。

    UPSの前面図 — 1系統主電源システム

    UPSの前面図 — 2系統主電源システム

    1. 機器接地導体/PEケーブルを接続します。
    2. Nケーブルを接続します。バッテリー中間点を接続します(バッテリーソリューションにある場合)。
    3. DC+ケーブルを接続します。
    4. 出力ケーブルを接続します。
    5. DC-ケーブルを接続します。
    6. 2系統主電源システムの場合のみ:バイパスケーブルを接続します。
    7. 入力ケーブルを接続します。
    注記: 入力ケーブルがUPSの左上部にある適切な入力バスバーに接続されていることを確認します。
  4. 1系統主電源システムの場合のみ:2本のM8ナットでL3ジャンパーバスバーを元の位置に再度取り付けます。

    UPSの右側前面図

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.