990-91111L-018

耐震アンカーの取り付け(オプション)

  1. 床に背面固定用金具を取り付けます。床のタイプに合った適切な金具を使用してください。背面固定用金具のブラケットの穴の直径はø14mmです。
  2. 付属のM8ボルトを使用して、UPSに背面固定用金具のブラケットを取り付けます。

    UPSの背面図

  3. 背面固定金具のブラケットが背面固定用金具に接続されるようにUPSを押し込みます。前面固定金具は、設置の最終段階で取り付けます。

    UPSの背面図

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.