990-91111L-018

並列システムの概要

UIB ユニット入力遮断装置
SSIB スタティックスイッチ入力遮断装置
IMB 内部保守遮断装置
UOB ユニット出力遮断装置
SIB システム絶縁遮断装置
BB 電源遮断装置
MBB 保守バイパス遮断装置
注記: Schneider Electric社の文献では、「遮断装置」は、構成に応じて位置が異なる可能性があるため、回路ブレーカーまたはスイッチの総称として使用されています。個々の構成に関する詳細は、電気回路図および各遮断装置の前面にある記号を確認してください。

1+1簡易並列システム

Galaxy VSは1+1簡易並列システムで2台のUPSをサポートし、UIBとSSIBを共有することで冗長を確保します。

1+1簡易並列システム - シングル給電

1+1簡易並列システム – デュアル給電

個別UIBとSSIBによる並列システム

Galaxy VSは、容量について最大4台の並列UPSをサポートします。冗長性については最大3+1台の並列UPSをサポートし、UIBとSSIBを個別に使用することによって冗長性を確保します。

注記: IMBは、1+1簡易並列システムでのみ使用することができます。その他の並列システムでは、外部MBBを使用する必要があります。また、IMB*は、開の位置で操作禁止措置(パドロック)を行う必要があります。

並列システム - シングル給電

並列システム – デュアル給電

共有UIBとSSIBによる並列システム

Galaxy VSは、容量について最大4台の並列UPSをサポートします。冗長性については最大3+1台の並列UPSをサポートしUIBとSSIBを共有して使用することによって冗長性を確保します。

注記: IMBは、1+1簡易並列システムでのみ使用することができます。その他の並列システムでは、外部MBBを使用する必要があります。また、IMB*は、開の位置で操作禁止措置(パドロック)を行う必要があります。

並列システム - シングル給電

並列システム – デュアル給電

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.