990-91111L-019

최종 설치

  1. 상단 커버 다시 설치:
    1. 상단 커버를 기울여 뒤쪽에서 UPS 쪽으로 밉니다. 상단 커버 뒤쪽의 탭은 UPS 후면의 슬롯에 연결되어야 합니다.
    2. 상단 커버를 앞쪽에서 내리십시오.

      UPS 후면 모습

    3. 나사를 다시 설치합니다.

      UPS 전면 모습

  2. 케이블 러그의 조임을 점검하십시오.
    주의
    장비 손상 위험
    케이블 러그의 조임을 점검하십시오. 케이블을 잡아 당겨 케이블 러그가 움직이면 볼트가 느슨해질 수 있습니다.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  3. 투명 커버를 다시 설치합니다.

    UPS 전면 모습

  4. 전면 하단 플레이트를 다시 설치합니다.

    UPS 전면 모습

  5. 내진 고정만 해당:
    1. 제공된 M8 볼트를 사용하여 UPS에 내진 전면 고정 브래킷을 설치합니다.
    2. UPS의 내진 전면 고정 브래킷을 바닥에 장착합니다. 바닥 유형에 맞는 적절한 하드웨어를 사용하십시오. 전면 고정 브래킷의 구멍 직경은 ø18mm입니다.

    UPS 전면 모습

  6. 렌치를 사용하여 UPS의 전면 및 후면 수평 조정 다리가 바닥에 닿을 때까지 내립니다. 수평계를 사용하여 UPS의 수평을 확인합니다. 이 단계는 내진 고정이 장착된 UPS에는 필요하지 않습니다.

    UPS 전면 모습

    주의
    전복 위험
    수평 조정 다리를 내린 후 캐비닛을 이동하지 마십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  7. UL 924 및 CSA C22.2 NO 전용 141-15 솔루션: 하단 전면 플레이트의 라벨에 UPS 출력 정격(kW)을 기입합니다.
  8. UPS에 전면 패널 다시 설치:
    1. UPS의 전면 패널 하단에 2개의 탭을 비스듬히 삽입합니다.
    2. 전면 패널 스트랩을 UPS에 다시 연결합니다.
    3. 전면 패널을 닫고 2개의 잠금 노브로 잠급니다.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.