990-91111L-019

누설 전류

100% 부하 상태에서 380/400/415V UPS 시스템 4선 설치

UPS 정격 누설 전류
20~50kW 62mA
60~100kW 67mA
120~150kW 91mA
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.