990-91111L-034

Basitleştirilmiş 1+1 Paralel Sistem için IMB Sinyal Kablolarını Bağlama

NOT: Yeterli izolasyon sağlamak için sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı çekin.
  1. Statik anahtar modülünü her iki UPS'den çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  2. Kapağı her iki UPS'den de çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  3. Sinyal kablolarını her iki UPS'deki dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB gösterge ışığından çıkarın.
  4. Rafı her iki UPS'den de çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  5. Her iki UPS'de, dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB'den ön kapağı çıkarın.

    UPS'in Önden Görünümü

  6. Her iki UPS'de dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB'de OF2 konumunda verilen ek AUX anahtarını kurun.
  7. İki UPS arasında non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını bağlama:
    1. Gösterildiği gibi non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını (ürünle birlikte verilmez) UPS 1'de dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB'deki AUX anahtarı terminali 1 ve 2'den UPS 2'de 640-4843 panosundaki J6614-5 ve J6614-6'ya bağlayın.
    2. Gösterildiği gibi non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını (ürünle birlikte verilmez) UPS 2'de dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB'deki AUX anahtarı terminali 1 ve 2'den UPS 1'de 640-4843 panosundaki J6614-5 ve J6614-6'ya bağlayın.

    Dahili Bakım Bağlantı Kesme Cihazı IMB'nin Önden Görünümü

    Basitleştirilmiş 1 + 1 Paralel Sistemin Önden Görünümü

  8. Her iki UPS'de, dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB'nin ön kapağını tekrar takın.
  9. Rafı her iki UPS'ye tekrar takın.
  10. Dahili bakım bağlantı kesme cihazı IMB'deki sinyal kablolarını her iki UPS'deki gösterge ışığına tekrar bağlayın.

    UPS'in Önden Görünümü

  11. Kapağı her iki UPS'ye tekrar takın.
  12. Statik anahtar modülünü her iki UPS'ye tekrar takın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.