990-91111L-034

Harici Akü Çözümü Gereksinimleri

Akü ara yüzü için Schneider Electric Akü kesicisi panoları tavsiye edilir. Daha fazla bilgi için lütfen Schneider Electric ile iletişim kurun.

Harici Akü Devre Kesicisi Gereksinimleri

TEHLİKE
Elektrik çarpması, patlama veya ark parlaması tehlikesi
Seçilen tüm akü devre kesicileri, düşük voltaj açma bobini veya açtırma anahtarı açma bobini ile birlikte ani trip fonksiyonu ile donatılmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
NOT: Akü devre kesicisini seçerken göz önünde bulundurmanız gerekenler aşağıda listelenenlerden daha fazladır. Daha fazla bilgi için lütfen Schneider Electric ile iletişim kurun.

Akü Devre Kesicisi için Tasarım Gereklilikleri

Akü devre kesicisi nominal DC gerilimi > Normal akü gerilimi Akü konfigürasyonunun normal gerilimi, en yüksek nominal akü gerilimi olarak tanımlanır. Bu, akü bloklarının sayısı x hücre sayısı x hücre şarj voltajı olarak tanımlanabilen şarj voltajına eşdeğer olabilir.
Akü devre kesicisi nominal DC akımı > Nominal deşarj akü akımı Bu akım UPS tarafından kontrol edilir ve maksimum deşarj akımını içermelidir. Bu, tipik olarak deşarj sonundaki akım olacaktır (minimum çalışma DC gerilimi veya aşırı yük veya bir kombinasyon durumunda).
DC inişleri DC kabloları (DC+ ve DC-) için iki DC inişi gereklidir.
İzleme için AUX anahtarları Her bir akü devre kesicisine bir adet AUX anahtarı takılmalı ve UPS'e bağlanmalıdır. UPS, iki adede kadar akü devre kesicisini izleyebilir.
Kısa devre kesme kapasitesi Kısa devre kesme kapasitesi, (en büyük) akü konfigürasyonunun kısa devre DC akımından daha yüksek olmalıdır.
Minimum trip akımı Kesiciyi kısa devre esnasında ömrünün sonuna kadar trip ettirmek için, minimum kısa devre akımı, akü devre kesicisini trip etmek için akü konfigürasyonuna uymalıdır.

Akü Kabloları Dizilimi için Rehber

NOT: Harici aküler için, UPS uygulamaları için sadece yüksek oranlı aküler kullanın.
NOT: Akü bankı uzaktan yerleştirildiğinde, kabloların düzenlenmesi voltaj düşüşü ve endüktansı azaltmak için önemlidir. Akü bankı ile UPS arasındaki mesafe 200 m'yi (656 ft) geçmemelidir. Daha uzun mesafeli kurulumlar için Schneider Electric ile iletişim kurun.
NOT: Elektromanyetik radyasyon riskini en aza indirgemek için, aşağıdaki talimatları izlemeniz ve topraklanmış metalik tepsi destekleri kullanmanız kesinlikle önerilir.
Kablo Uzunluğu
<30 m Tavsiye edilmez Kabul Edilebilir Tavsiye edilir Tavsiye edilir
31–75 m Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Kabul Edilebilir Tavsiye edilir
76–150 m Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Kabul Edilebilir Tavsiye edilir
151–200 m Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Tavsiye edilmez Tavsiye edilir
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.