990-91141L-007

Απαιτήσεις για λύση μπαταρίας τρίτων μερών

Τα κουτιά ασφαλειοδιακόπτη μπαταρίας από τη Schneider Electric συνιστώνται για τη διασύνδεση μπαταρίας. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για περισσότερες πληροφορίες.

Απαιτήσεις αυτόματου διακόπτη κυκλώματος μπαταρίας τρίτου μέρους

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Όλοι οι επιλεγμένοι αυτόματοι διακόπτες κυκλώματος μπαταρίας πρέπει να είναι εξοπλισμένοι για λειτουργικότητα στιγμιαίας απόζευξης με πηνίο ηλεκτρονόμου μειωμένης τάσης ή πηνίο ηλεκτρονόμου διακλάδωσης.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υπάρχουν περισσότεροι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε διακόπτη κυκλώματος μπαταρίας από τις απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω. Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για περισσότερες πληροφορίες.

Απαιτήσεις σχεδιασμού για διακόπτη κυκλώματος μπαταρίας

Ονομαστική τάση ρεύματος DC αυτόματου διακόπτη κυκλώματος μπαταρίας > Κανονική τάση μπαταρίας Η κανονική τάση της διαμόρφωσης μπαταρίας ορίζεται ως η υψηλότερη ονομαστική τάση μπαταρίας. Μπορεί να είναι ίση με την επιπλέουσα τάση, η οποία μπορεί να οριστεί ως ο αριθμός των μπλοκ μπαταρίας x τον αριθμό κυψελών x την επιπλέουσα τάση κυψελών.
Ονομαστικό συνεχές ρεύμα του διακόπτη μπαταρίας > Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης της μπαταρίας Αυτό το ρεύμα ελέγχεται από το UPS και πρέπει να περιλαμβάνει το μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης. Αυτό συνήθως είναι το ρεύμα στο τέλος της αποφόρτισης (ελάχιστη τάση συνεχούς ρεύματος λειτουργίας ή σε κατάσταση υπερφόρτισης ή συνδυασμός αυτών).
Τοποθετήσεις DC Απαιτούνται δύο προσγειώσεις συνεχούς ρεύματος για καλώδια συνεχούς ρεύματος (DC+ και DC-).
Βοηθητικοί διακόπτες για παρακολούθηση Ένας βοηθητικός διακόπτης πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε κάθε αυτόματο διακόπτη κυκλώματος μπαταρίας και να είναι συνδεδεμένος στο UPS. Το UPS μπορεί να παρακολουθεί έως και δύο διακόπτες κυκλώματος μπαταρίας.
Ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος Η ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος πρέπει να είναι υψηλότερη από το ρεύμα βραχυκύκλωσης DC της (μεγαλύτερης) διαμόρφωσης μπαταρίας.
Ελάχιστο ρεύμα απόζευξης Το ελάχιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος για την ενεργοποίηση του διακόπτη μπαταρίας πρέπει να ταιριάζει με τη διαμόρφωση της (μικρότερης) μπαταρίας, ώστε να ενεργοποιείται ο διακόπτης σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, μέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής της.

Οδηγίες για την οργάνωση των καλωδίων μπαταρίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μπαταρίες τρίτων μερών, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μπαταρίες υψηλής ισχύος για εφαρμογές UPS.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν ο συσσωρευτής μπαταρίας τοποθετείται απομακρυσμένα, η οργάνωση των καλωδίων είναι απαραίτητη για τη μείωση της πτώσης τάσης και της περιέλιξης. Η απόσταση μεταξύ του συσσωρευτή μπαταρίας και του UPS δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 200m (656 ft). Επικοινωνήστε με τη Schneider Electric για εγκατάσταση με μεγαλύτερη απόσταση.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, συνιστάται να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες και να χρησιμοποιείτε υποστηρίξεις γειωμένων μεταλλικών καλωδίων.
Μήκος καλωδίου
<30m Δεν συνιστάται Αποδεκτό Συνιστάται Συνιστάται
31–75m Δεν συνιστάται Δεν συνιστάται Αποδεκτό Συνιστάται
76–150m Δεν συνιστάται Δεν συνιστάται Αποδεκτό Συνιστάται
151–200m Δεν συνιστάται Δεν συνιστάται Δεν συνιστάται Συνιστάται
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.