990-91141L-018

バッテリー

放電終止電圧

放電率に応じて、電圧は1セル当たり1.6から1.75の範囲内で変化します。

標準VRLA電圧レベル

注記: 特定の構成は、上記の一般的な制約とは異なる場合があります。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.