他社製バッテリーソリューションの要件
バッテリーインターフェイスには、Schneider Electric製のバッテリー回路ブレーカーボックスを推奨します。詳細については、Schneider Electricにお問い合わせください。
他社製バッテリー回路ブレーカーの要件
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
選択したすべてのバッテリー回路ブレーカーには、不足電圧リリースコイルまたはシャントトリップリリースコイルを使用した瞬時引き外し機能が搭載されている必要があります。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
バッテリー回路ブレーカの設計要件
| バッテリー回路ブレーカーの定格直流電圧 > バッテリーの標準電圧 | バッテリー構成の標準電圧は、最も高い公称発生バッテリー電圧として定義されます。これは、「バッテリーブロックの数 x セルの数 x セルの浮動電圧」として定義される浮動電圧と等しくなります。 |
| バッテリー回路ブレーカー定格直流電流 > 定格放電バッテリー電流 | この電流はUPSによって制御され、最大放電電流を含んでいる必要があります。通常これは、放電終了時の電流(最小動作直流電圧または過負荷状態の場合、またはその組み合わせ)です。 |
| 直流配線接続部 | 直流ケーブル(DC+およびDC-)用の2つの直流配線接続部が必要です。 |
| 監視用のAUXスイッチ | 各バッテリー回路ブレーカーAUXスイッチを1つ取り付け、UPSに接続する必要があります。UPSは最大2台のバッテリー回路ブレーカーを監視できます。 |
| 短絡遮断特性 | 短絡遮断特性の電流は、(最大)バッテリー構成の短絡直流電流よりも高くなければなりません。 |
| 最小トリップ電流 | バッテリー回路ブレーカーをトリップさせる最小短絡電流は、(最小)バッテリー構成と一致している必要があります。短絡が発生した場合に、遮断器の寿命まで正常に回路ブレーカートリップを作動させるためです。 |
危険