990-91141L-018

구성 옵션

  • 컴팩트한 디자인, 고밀도 기술, 모듈형 아키텍처

  • 단일 또는 이중 주 전원 연결

  • 용량에 대해 병렬로 연결된 최대 4+0개의 UPS

  • 리던던시에 대해 병렬로 연결된 최대 3+1개의 UPS

  • 기본 후면 또는 하단 케이블 인입구

  • ECO 모드

  • eConversion 모드

  • EcoStruxure IT 호환

  • 비상 발전기 호환성

  • 터치스크린 LCD

  • 모든 작동 모드에서 전원 모듈 교체(Live Swap)*

  • 해양 인증 및 확장 가능한 UPS 모델용 할로겐 프리 케이블.

  • 지원되는 배터리 유형: VRLA, Lithium-ion, NiCd.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.