990-91141L-018

병렬 시스템 개요

UIB 장치 입력 차단 장치
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단 장치
IMB 내부 유지보수 차단 장치
UOB 장치 출력 차단 장치
SIB 시스템 격리 차단 장치
BB 배터리 차단 장치
MBB 유지보수 바이패스 차단 장치
주의: Schneider Electric 문서에서 '차단 장치'는 구성에 따라 위치가 달라질 수 있으므로 회로 차단기 또는 스위치를 포괄하는 일반적인 용어로 사용됩니다. 개별 구성에 대한 세부 사항은 전기 도면 및/또는 각 차단 장치 전면에 표시된 기호를 참조하십시오.

단순화된 1+1 병렬 시스템

Galaxy VS는 공유 UIB 및 SSIB를 이용한 리던던시를 위해 단순화된 1+1 병렬 시스템에 2개의 UPS를 지원합니다.

단순화된 1+1 병렬 시스템 - 단일 주 전원

단순화된 1+1 병렬 시스템 - 이중 주 전원

개별 UIB 및 SSIB가 있는 병렬 시스템

Galaxy VS는 용량 구성으로 UPS를 최대 4대까지 병렬 구성 가능하고, 리던던시 병렬 구성으로 UPS를 최대 3+1개 지원할 수 있으며, 개별 UIB 및 SSIB를 포함합니다.

주의: IMB는 단순화된 1+1 병렬 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 다른 병렬 시스템에서는 외부 MBB가 반드시 제공되어야 하며, IMB*에는 반드시 열린 위치에서 시건 장치가 구성되어야 합니다.

병렬 시스템 - 단일 주 전원

병렬 시스템 - 이중 주 전원

공유 UIB 및 SSIB가 있는 병렬 시스템

Galaxy VS는 용량 구성으로 UPS를 최대 4대까지 병렬 구성 가능하고, 리던던시 병렬 구성으로 UPS를 최대 3+1개 지원할 수 있으며, 공유 UIB 및 SSIB를 포함합니다.

주의: IMB는 단순화된 1+1 병렬 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 다른 병렬 시스템에서는 외부 MBB가 반드시 제공되어야 하며, IMB*에는 반드시 열린 위치에서 시건 장치가 구성되어야 합니다.

병렬 시스템 - 단일 주 전원

병렬 시스템 - 이중 주 전원

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.